This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:DSP 不能正常工作

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212499/tms320f28034-dsp-cannot-function-properly

器件型号:TMS320F28034

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

项目:TMS320f28034PGA-LQFN64的电机控制应用。

片上看门狗处于打开状态、所有未使用的中断都为(;;)。 在正常系统运行期间、DSP 突然停止、关闭所有输出并且既不运行、也不重新启动。 示波器在监测3.3V、1.8V 电源时没有明显的突变。 但是可以看出、7引脚 XRS 在关断时已达到约900us 的低电平、请参阅下面的红色箭头:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

                   因此、即使 WD 已启用、器件也会进入某种状态、其中即使 WD 也无法将器件拉出该状态。 900us 不对应于 WD 启动的复位、该复位应约为51.2us。 您可以私下(通过电子邮件)与我分享原理图吗? 即使您无法共享完整的原理图、如果您可以共享连接到所有 MCU 引脚的电路、那将会很有帮助。