This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:与 BOOST-DAC8568兼容

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DAC8568, MSP430F5529, DAC128S085EVM, DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212259/launchxl-f28379d-compatibility-to-boost-dac8568

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOST-DAC8568MSP430F5529DAC128S085EVMDAC8568

您好!

你好。

我们拥有 Delfino F28379D Launchpad 电路板、并想了解它与 BOOST-DAC8568 Booster Pack 的兼容性。

Delfino 板上已经有3DAC、但我们至少希望再增加8个 Booster Pack、我们是否还可以访问20个 ADC 通道?

我们希望将 Delfino Launch Pad 板用于多通道主动噪声控制系统、即通过多个 ADC 实时接收数据以及向多个 DAC 发送数据。 我们需要的 DAC 数量超过当前可用的数量、这款 Booster Pack 是否兼容(BOOST-DAC8568)并为我们提供与板上当前3种器件的额外输出? 使用当前的 Delfino F28379D Launchpad 电路板可以有多少个 ADC 通道? 您是否提供任何其他可实现该目标的产品?

我已经查看过、但升压组文档仅以 MSP430F5529微控制器 LaunchPad 为例、F28379D 文档中没有此文档。

尽管它是相同的引脚布局、因此应该可以正常工作。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    [quote userid="485275" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212259/launchxl-f28379d-compatibility-to-boost-dac8568 Delfino 板已经有3DAC、但我们希望至少再增加8个 Booster Pack、我们还可以访问20个 ADC 通道吗?

    您可以考虑改用 PWM DAC 方法。 请参阅 https://www.ti.com/lit/spraa88

    BOOST-DAC8520的 MOSI 引脚不在 LaunchPad 的标准位置(有一个引脚关闭)、但您可以跳过信号。 您必须开发一些用于连接 DAC8568的软件驱动程序。 或者、您可以查看 DAC128S085EVM、我知道我们的参考解决方案中确实提供了一些 C2000驱动程序支持。

    此致!

    Kevin 老师