This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28015:我的 DSP tms320f280049c can't access。 ABD、我有一个与不匹配有关的问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210679/tms320f28015-my-dsp-tms320f280049c-can-t-access-abd-i-have-a-problem-with-the-mismatch

器件型号:TMS320F28015
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、E2E 专家!

你好。

我当时尝试 使用 CCS v12.2和 C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_00_00来运行 instapain foc 示例。 我还使用 lanchxl-280049c 和 drb8320rs。 C2000Ware_MotorControl_SDK_Getting_Started_Guide.pdf 和 CCS v12.2之间存在大量不匹配

PDF 文件。

CCS V12屏幕:

没有 show in 命令。

 导入:CCS 项目命令下没有导入命令

 请告诉我谁运行 instaspin 示例。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为根据您使用的 CCS"视图"、选项会有所不同。 您似乎位于 Debug 视图中、但这些选项仅显示在 CCS Edit 视图中。 您是否可以尝试切换? 执行此操作的按钮通常位于右上角:

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    你好。

    我进入 CCS 编辑模式

    我无法打开 javascript 文件。

    我无法激活持续刷新

    表达式窗口中不会出现任何情况。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 您需要处于 CCS 编辑模式才能使用 Show in > Outline 选项、并获得您共享的指南屏幕截图中显示的相同菜单。 但是、在启动活动的调试会话时、您需要切换回 CCS Debug 视图。 在 Debug 透视图中、假设您已正确连接到器件、表达式窗口和 JavaScript 应该可以使用。

    您在连接到器件和加载代码时遇到任何问题吗?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    你好。

    没有像这样的屏幕。

    您能否将其输入到我的计算机中并修复错误? 不管用。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是缺少表达式窗口? 您应该只需转到"View"->"Expressions"、然后当.js 文件运行时、应该会使用建议的变量填充该文件。 您还可以手动将它们添加到"Expressions"窗口。

    与其他窗口(如 Variables、Registers、Disassembly 等)一样,您通常可以从 View 菜单中添加它们。

    惠特尼