This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:clarke1.As 和实际值之间的关系

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212471/tmdshvmtrpfckit-the-relationship-between-clarke1-as-and-actual-value

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

1.  

clarke1.As=((AdcMirror.ADCRESULT1)*0.00024414 -offsetA)*2*0.909; // Phase A curr.

上述公式是电机例程中的标么值电流。 如何通过此标幺值计算电机的实际电流值?

2.  

这是我的电路图。 PHW+和 PHW-连接到电机的 W 相开关管、采样电阻为0.02 Ω。

上述电路的放大系数为8.32。 计算出的当前公式 I 为  

IA = 9.91-6*((AdcMirror.ADCRESULT1)*0.00024414*3);

您能帮我确认一下是否正确吗?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    以上公式是电机例程中的当前标么值。 如何通过此标幺值计算电机的实际电流值?

    您应该知道使用 ADC 的电流采样电路的换算电流值。 标度值也是 PU 的基本值。 实际电流= pu 值*基础电流值。

    Unknown 说:
    您能帮我检查一下是否正确吗?

    如上所述。  ia=clarke1.As *  19.82561391。