请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
大家好、
以下是客户可能需要您帮助的一些问题:
1.
clarke1.As=((AdcMirror.ADCRESULT1)*0.00024414 -offsetA)*2*0.909; // Phase A curr.
上述公式是电机例程中的标么值电流。 如何通过此标幺值计算电机的实际电流值?
2.

这是我的电路图。 PHW+和 PHW-连接到电机的 W 相开关管、采样电阻为0.02 Ω。
上述电路的放大系数为8.32。 计算出的当前公式 I 为
IA = 9.91-6*((AdcMirror.ADCRESULT1)*0.00024414*3);
您能帮我确认一下是否正确吗?
--
谢谢、此致
耶鲁