This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:XDS200调试探针

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212416/tmdscncd28388d-xds200-debug-probe

器件型号:TMDSCNCD28388D

你好。

我正在尝试调试与 F28388D 的 XDS200USB 的连接、但出现以下错误。

当我单独使用我拥有的 F28335进行检查时、它可以正常工作、所以我认为这是 CPU 和调试器之间的问题。

你知道直接原因吗?

谢谢你。

[F28388D&XDS200]

[开始:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\development\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1120\0\0\BrdNat\testBoard.dat

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

该实用程序选择了560/2xx 类产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为"2022年 ar 17 2022"。
库构建时间为"19:20:23"。
库包版本为"9.7.0.00213"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'13'(0x0000000d)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

此仿真器不会创建复位日志文件。

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROK"。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。

[结束:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]

[F28335和 XDS200]

[开始]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性
[结果]
[打印主板配置路径名]-
C:\Users\qm\AppData\Local\.TI¥693494126\
0\0\BrdDat¥testBoard.dat
[打印重置命令软件日志文件]-
该实用程序选择了560/2xx 类产品。 该实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为"2013年8月20日"。
库构建时间为"23:33:52"。
库包版本为'5.1.232.0'。
库组件版本为'35.34.40.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'12'(0x0000000c)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。 此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
[打印重置命令硬件日志文件]-
此仿真器不会创建复位日志文件。
[对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-
此测试将使用512个32位字的块。 此测试将只应用一次。
使用0xFFFFFFFF 执行测试。 扫描测试:1、跳过:0、失败:0使用0x00000000进行测试。 扫描测试:2、跳过:0、失败:0使用0xFE03E0E2进行测试。 扫描测试:3、跳过:0、失败:0使用0x01FC1F1D 进行测试。 扫描测试:4、已跳过:0、失败:0使用0x5533CCAA 进行测试。 扫描测试:5、跳过:0、失败:0使用0xAACC3355进行测试。 扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG 红外完整性扫描测试已成功。
[对 JTAG DR 执行完整性扫描测试]-
此测试将使用512个32位字的块。
此测试将只应用一次。
使用0xFFFFFFFF 执行测试。 扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。 扫描测试:2、跳过:0、失败:0使用0xFE03E0E2进行测试。 扫描测试:3、跳过:0、失败:0使用0x01FC1F1D 进行测试。 扫描测试:4、已跳过:0、失败:0使用0x5533CCAA 进行测试。 扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试已成功。
[结束]