This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:EVM 问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200890/tmdsidk437x-evm-issue

器件型号:TMDSIDK437X

大家好、

好的一天,

我们的客户购买的 EVM 存在质量问题、想要申请售后服务、这是它描述的异常现象:

无法连接两个以太网端口中的一个、一个连接无法控制 LED 指示灯。 其他一切都很正常。 Linux 系统也是正常的

请同意他的售后申请

此致、

詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    请提供有关以下方面的其他信息:

    1) 1)使用的软件

    2)工作案例

    3)不工作的案件

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.10.00\protocols\EtherCAT_slave\projects\ETHERCAT_SLAVE_FULL_AM437x_ARM 和 AM437X idk SD 卡固件

    C:\TwinCAT\3.1 和 Code Composer Studio 10.4.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好
    您是否已尝试运行任何其他示例(非 EtherCAT)来验证两个端口?

    在 EtherCAT 中、TwinCAT 默认情况下仅使端口0保持打开状态。 端口1可能已关闭。 您是否可以尝试从 TwinCAT 打开两个端口、然后再尝试?

    此致
    Dhaval.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 操作系统正常运行。 我不知道该怎么办。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval

    好的一天,

    您是否同意客户的退货或换货?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您是否已尝试运行任何其他示例(非 EtherCAT)来验证两个端口?

    在 EtherCAT 中、TwinCAT 默认情况下仅使端口0保持打开状态。 端口1可能已关闭。 您是否可以尝试从 TwinCAT 打开两个端口、然后再尝试?

    [/报价]

    除非我们尝试这样做、否则我无法评论 EtherCAT 在两个端口上都不工作。

    此致

    Dhaval.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Dhaval,ć

    我们的客户回答:

    EtherCAT 允许两个接口进行连接、这是冗余要求的基本特性。 开发板原始 SD 中的程序样本和 EtherCAT 两端口程序测试会在我们的程序样本正常之前运行。 现在、一切都异常顺利、没有其他可测试的示例。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Dhaval,ć

    客户可以申请退货或换货吗?

    此致

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval


    客户的回答如下

     

    框1 (TIESC_CiA-002)'(1001):'PREOP to SAFEOP' failed! 错误:"Check device state for SAFEOP"(检查 SAFEOP 的设备状态)。 读取 AL 状态"0x0012"并预期为"0x0004"。 AL 状态代码"0x001e - cfg"中的 SM 无效

    (TIESC_CiA-002)"(1001):状态更改已中止(请求的"SAFEOP"、返回到"PREOP"

     

    当 TwinCAT 运行频率运行模式或处于启用配置时、会发生此故障。 无法继续下一步。 开发板具有虚拟焊接、正面无法达到此步骤、按压将达到此步骤。 我们无法确定示例代码是否有问题或电路板上的一些其他干扰。

     

    祝你度过美好的一天。

    詹姆斯