This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:关于 LLC 控制的 TIDA-010062软件

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41006, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209574/tms320f280039c-about-tida-010062-software-of-llc-control

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:PMP41006TIDA-010062

您好!

我想确定 LLC 控制 机制、例如 PMP41006和 TIDA-010062的工程。

PMP41006:它是 HHC 控制 机制吗 ?

TIDA-010062:它是电压控制机制吗?

其他队列如下:

示例工程(LLC F28002X)

如何通过 F280039C 实现 SR 控制?  


Br

Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Unknown 说:
    PMP41006 :是 HHC 控制 机制吗 ?

    TIDA-010062:IT 电压控制机制吗?[/报价]

    对两个问题都是。

    [quote userid="552034" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209574/tms320f280039c-about-tida-010062-software-of-llc-control 示例项目(LLC F28002X)

    如何通过 F280039C 实现 SR 控制?  [/报价]

    您是在 pmp41006还是 TIDA-010062中询问 SR?

    您可以参考这两种解决方案、因为它们在 DPSDK 中都有基于 f280039c 的示例代码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的答复。

    我在 TIDA-010062中要求使用 SR。 所以这两个项目是 SR 控制方法不同的吗?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    TIDA-010062和 pmp41006中的 SR 在实现方面略有不同。 这主要是因为 Pmp41006 SR 利用 CLB 来帮助轻松实现 SR、因为它是由外部事件驱动的、而 TIDA-010062可以直接使用 PWM。

    此致、