This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F-Q1:McBSP 发送和接收是否使用相同的帧同步时钟信号?

Guru**** 2955620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211926/tms320f28069f-q1-can-mcbsp-send-and-receive-use-the-same-frame-synchronization-clock-signal

器件型号:TMS320F28069F-Q1

如果可能、在哪里配置?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    我正在复制 TRM SPRUH18的相关章节(从893页开始);但简短回答是肯定的、可以:

    15.3.2采样率发生器中的帧同步生成
    采样率发生器可以产生一个帧同步信号(FSG)供接收器使用
    或两者兼而有之。
    如果您希望接收器使用 FSG 进行帧同步、请确保 FSRM = 1。 (当 FSRM = 0时、接收
    帧同步通过 FSR 引脚提供。)
    如果希望发送器使用 FSG 进行帧同步、则必须设置:
    •在 PCR 中 F施 XM=1:这表明发送帧同步是由 McBSP 本身提供的
    高250欧姆。
    •SRGR2中的 FSGM = 1:这表示当 FSXM = 1时、由提供传输帧同步
    采样频率发生器。 (当 FSGM = 0且 FSXM = 1时、发送器会使用帧同步脉冲
    每次数据从 DXR[1、2]传输到 XSR[1、2]时生成。)
    在任何一种情况下、必须启用采样率发生器(GRST = 1)和中的帧同步逻辑
    采样频率发生器必须被启用(frst = 0)。

    15.3.3.1操作发送器与接收器同步
    当 GSYNC = 1时、发送器可以与接收器同步运行、前提是:
    •FSX 被编程为由 FSG 驱动(在 SRGR2中为 FSGM = 1、在 PCR 中为 FSXM = 1)。 反向恢复
    合适的时序、这样它能够在 CLKG 的下降边沿采样、可使用此模式代替设置
    FTXM = 0并从外部将 FSR 连接到 FSX。
    •采样率发生器时钟驱动发送和接收时钟(在 PCR 中 CLKRM = CLKXM = 1)。

    此致!

    Matthew