This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:通过 EtherCAT 将 DSP 连接到 DSP

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210298/tms320f28388d-connect-dsp-to-dsp-via-ethercat

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我使用的是一个固态变压器、其中六个交流/交流转换器模块串联在一起、每个模块都有自己的 DSP 控制器。 总共有六个模块、总共六个 DSP。 然后、DSP 使用 EtherCAT 与另一个 DSP 通信。 除了 Code Composer 和 TwinCAT 3之外、我只想知道在控制器之间通信需要什么软件。 我可以将 388D 用作主设备并作为从设备与388D 进行通信吗?


此致、
Yousef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yousef、

    Unknown 说:
    我只想知道除了 Code Composer 和 TwinCAT 3之外、我还需要什么软件来实现控制器之间的通信。

    C2000WARE 中提供了这些器件。 请参阅下面的安装目录中的用户指南:

    C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_02_00_00\libraries\communications\ethercat\f2838x\docs

    [quote userid="557183" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210298/tms320f28388d-connect-dsp-to-dsp-via-ethercat 可否将 388D 用作主机,并作为从机与388D 通信?

    不可以、它只能用作 EtherCAT 从设备。 TwinCAT 可以是用于初始测试的主设备。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    Kevin 老师。

    我还有一个问题。 如果我想将其用作主控制器、Matlab 也有这样的软件包、为什么在 Matlab 更加通用时使用 TwinCAT?

    此致、
    Yousef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yousef、

    我不熟悉 MathWorks 为 EtherCAT 支持提供了什么。 您是否有可分享的链接或参考资料?

    TwinCAT 由定义 EtherCAT 标准的 Beckhoff 提供。 它也是一个相当普遍使用的 ECAT 主机。

    此致!

    Kevin 老师