Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
主题中讨论的其他器件:DRV8353
使用 F280025C 和 DRV8353RS 以及通用电机控制器实验 VER 4.00.00对直流电机控制器进行编程。 但我们无法确定哪些参数决定了速度、扭矩和启动时间。
1. 启动时间希望电动机在应用油门时尽快接合。 当前电机停止约5秒、然后开始旋转。 不确定哪个参数或函数决定了该延迟。
2. 扭矩 User_motor1_flux_current_a 似乎与扭矩相关。 当我们将电流从默认值(0.5A)增加 到25A 时 、电机旋转缓慢、但扭矩会明显增加。 又名、它真的很难制动电机。 但是、当我们增加磁通电流超过10A 时 、速度 会减慢至少一个数量级。 USER_MOTOR_FAULT_CURRENT_A 似乎未增加电机的扭矩。 磁通电流变量似乎在驱动这一点。
3. 无法确定哪个变量决定了电机的转速。 我们认为速度由 speedRef_Hz 控制、似乎适用于磁通电流低于10A 的情况。 此外、速度似乎会发生变化、似乎无法保持速度。 它会加快速度、然后减慢。 USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz 如何控制电机控制器在电机超过此 RPM 时何时停止驱动电机。
是否有任何文档解释这些类型的变量及其交互方式、 还有许多其他参数在它们控制的内容上也有点模糊。
还想了解是否有用于设置恒定速度的参数和设置?
谢谢。
Tenyu