This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:引脚配置信息

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211148/tms320f280025-pin-configuration-information

器件型号:TMS320F280025

您好、我使用的是 FMS320F280025、我想知道什么方法检查引脚配置为 ePWM 或 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Hung、

    感谢您的提问。 您可以查看 GPyGMUX 和 GPyMUX 寄存器、以查看 GPIO 引脚的多路复用器配置。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我找不到寄存器。

    2.我使用的是 driverlib 和 F280025。 可以使用任何特定命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Hung、

    1.能否通过 TRM 看到"GPAGMUX"或"GPAMUX"? 您还可以在 CCS 的"Registers"视图中看到这些寄存器。

    2.您可以使用 driverlib 中的 HWREGH (来自 hw_types.h 文件)命令来直接读取寄存器。

    此致、

    Vince