This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:调试器初始化错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211194/tms320f28388d-debugger-initialization-error

器件型号:TMS320F28388D

大家好  

当我连接调试器来刷写代码时、出现以下错误。

在连接调试器之前、我是否需要进行任何设置?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个 Code Composer Studio 版本? 能否显示目标配置文件的屏幕截图? 如果您使用的是 TI 工程、则可能能够在 CCS 工程内的 targetConfigs 文件夹中找到目标配置文件。 此外、请右键单击目标配置文件、并确保其设置为活动。  

    此致、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code Composer Studio 版本为 11.2.0.00007  

    目标配置文件设置为活动状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以单击"测试连接"按钮吗? 请在此处发布您的输出日志。

    此致、

    Ben Collier