This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:关于微控制器的漂移和动态特性。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210498/tms320f28375s-regarding-drift-and-dynamic-characteristics-of-microcontroller

器件型号:TMS320F28375S

您好、TI!

正如我在上面提到的器件型号、我需要了解微控制器在各种温度范围内的漂移误差和动态特性(例如增益误差、失调电压误差)。

等待您的响应。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28375S

    您好、TI!

    正如我在上面提到的器件型号、我需要了解在各种温度范围内计算微控制器 ADC 误差时的漂移误差和动态特性(例如增益误差、失调电压误差)。

    您也可以为它提供任何参考。

    等待您的响应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    这是相对于 ADC 还是其他一些外设? ADC 的增益和失调电压误差可在 数据表的 ADC 特性表(第7.10.1.2节"ADC 电气数据和时序")中找到。 如果 您在寻找其他类型的错误、请告诉我。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于同一个问题、请不要发布多个主题、这只会使 为您提供帮助变得更加困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

     

    感谢您的回复!

     

    我已经讨论了第 7.10.1.2节"ADC 电气数据和时序"中给出的数据、但给出了标称误差、而没有考虑相应的任何漂移或动态误差(增益误差和失调误差)。

    因此、我需要知道 ADC 在各种温度范围内的两个误差的动态和漂移值。

     

    正在等待您的回复。

     

    Br、

    Amit Kumar Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我们的数据表中没有您要查找的具体数据。 当我们测试器件并确定其特性时、我们会在整个温度范围内进行测试并汇总参数、同时考虑平均值和标准偏差。 这些器件会受到 数据表中所述的不同环境条件的影响、然后进行测试以验证它们是否仍符合数据表限制(即使是在漂移方面)。 我们没有可用的动态/漂移值、但数据表应准确涵盖给定 建议运行 条件下器件能够实现的功能(有关其含义的更多详细信息、请参阅数据表的第7.4节"建议运行条件")。

    此致、

    Omer Amir