This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:未找到 EtherCAT 从站

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211629/tms320f28388d-no-ethercat-slave-found

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我们将使用28388d 并尝试使用 CPU1 EtherCAT 示例进行连接

PHY 是 Microchip 的 LAN8710A。

MAC 地址中 PHYIDR1、2的 OUI 是否不同?

我想编辑寄存器映射、但在代码中找不到它。

您能告诉我如何解决它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geuntae、  

    我假设您运行的是 C2000ware EtherCAT 示例。  C2000ware 的控制器用户指南中包含了有关如何运行相同功能的详细步骤。 请确保生成正确的从站栈代码并对 EEPROM 进行编程。  

    在您的特定示例中、您将使用什么作为 EtherCAT 主站? 这些示例已使用 TwinCAT 作为 EtherCAT 主站进行测试。

    谢谢。