This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:闪存写入

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208144/tms320f28377s-flash-writing

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

使用 自动 ECC 生成模式时、如果低32位数据写入闪存、现在我要继续写入高32位数据、有没有办法实现这一点?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    不、这是不可能的。  必须同时对整个64位进行编程。

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我可以关闭此帖子吗? 或者您还有其他问题吗?

    谢谢。此致、

    Vamsi