This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:一次一步为 C2000 uController 上电

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209408/tms320f28384d-power-up-a-c2000-ucontroller-one-step-at-a-time

器件型号:TMS320F28384D

您好!

你好。

我有一个"情况"、不得不一次一步为 C2000 uController 加电。 例如、我要应用3.3V。 等待几分钟(5到10分钟),然后应用1.2V,等待相同的,然后 VCC.OCS 等待 VDDOSC,依此类推。

我只需要确认我可以按照我想要的任何顺序在两次开机之间任意时间自由通电、而不会对微型设备造成损害。

我非常了解电源定序及其所有要求。 我一点也不担心。 因此这根本不是电源序列要求问题。 这就像我所说的。 它不会成为设计的一部分。 我正在处理的是噪声问题、我想看看是 uC 问题还是模拟电路问题。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aissa、

        据我所知、您这样做只是作为一个实验、此方案不能用于生产设计。 您问 MCU 是在提供所有电压后开始工作、还是您问 MCU 可能会受到损坏。 我们从未以这种方式测试/运行过 MCU。 让我联系设计部的某个人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aissa、

      我们的设计工程师提到可以斜升 全部 3.3V 引脚、然后是 全部 1.2V 引脚。 不确定您的意思是"VCC.OCS"。 不存在此类引脚。