This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2534090 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210131/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

客户想知道如何在280039器件中生成 HRCAP 模块中的 HRCLK。

我找不到相关的描述。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我需要向设计团队咨询此问题。 请等待几天时间进行回复。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我在设计中确认了这一点、并且 HRCLK 由一个内部环形振荡器生成。  校准逻辑可用于确定 SYCLK:HRCLK 比率。  

    如果我想问、使用 HRCAP 的应用是什么?

    谢谢!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的帮助。

    客户可能发现 TI 例程中存在错误,即通过计算,HRCAP 模块中的周期设置值应为1.6秒,而不是1.6 ms。

    您能帮助检查一下吗?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您在哪里找到了这段代码?

    请允许我与软件团队确认这一点、并在明天与您联系。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户要求提供 HRCAP 的完整逻辑图、因为手册中的描述似乎不清楚。

    您在哪里找到此代码片段?

    在此例程 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\hrcap、file board.c、第204行。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我根据设计进行了确认、当 SYSCLK 为120MHz 时、1.6ms 的值是正确的。  

    此致!

    Ryan Ma