This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:闪存 API 使用

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211045/tms320f280025-flash-api-usage

器件型号:TMS320F280025

尊敬的诸位:

我还有一个关于使用 TI 闪存 API 进行 OTP 编程的问题。

因为 无法擦除 OTP 为了对它们进行编程、我必须调用  Fapi_issueProgrammingCommand()  问题是:

API 函数是否自动检查提供的数据、或者我是否必须对其进行检查以避免0到1的编程?

例如:

我想使用对 OTP 存储器位置进行编程 0xAA55AA55  (提供的数据)、但 该位置的实际值为 0x55AA55AA。

函数是否返回错误或在该位置编程的值是什么  0x00000000

 

此致、

Federico.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Federico,

    在 FMSTAT 中、闪存 API 将出错、指示 INVDAT。

    谢谢。此致、

    Vamsi