This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:隔离式 CAN 连接器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, LAUNCHXL-F28069M, ISO1042, LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198391/launchxl-f28069m-isolated-can-connector

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: ISO1042LAUNCHXL-F280039C、LAUNCHXL-F280049C

您好!

我们有客户 从我们处购买了 LAUNCHXL-F28069M。 因为板上的说明表明它们配备了隔离式 CAN

但现在、使用完电路板后、他们 不相信那个电路板上的 CAN 芯片是隔离的、就是这个芯片  https://www.ti.com/product/SN65HVD234/part-details/SN65HVD234D

电路板上有两个零欧姆电阻器(R43和 R44)、用于将 CAN 收发器与 MCU 断开、但我没有看到通过外部方式连接 MCU 引脚 GPIO31和 GPIO30

他们询问 是否可以使用这些板实现隔离式 CAN。   

https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28069M?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware 

我试图在该/指南上找到另一个帖子、但无法找到任何内容。 您是否能够帮助分享/指出正确的方向?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您对此进行深入探讨。 我相信我们没有这方面的资料,但让我与一些同事就这问题发言,看看他们是否有一些指引或建议

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    您是否碰巧对此进行了更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您对此问题的耐心。 我与同事进行了讨论、想知道为什么在我们的产品页面上说了这一点。 我们已确定产品页面不正确、并且 LAUNCHXL-F28069M 器件没有隔离式 CAN 收发器。 我们将努力更正此措辞。 实际上、过去我们任何 C2000 LaunchPad 上都没有隔离式 CAN 收发器。

    对于该 EVM 器件、GPIO30/31是唯一具有 CAN 功能的 GPIO、它们只能路由到 CAN 收发器、因此无法访问它们。 很遗憾、在此特定 EVM 上无法启用隔离式 CAN 连接。  

    如果客户想要评估具有隔离式 CAN 连接的 F28069M,可选择将此器件的 controlCARD EVM 型号( https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28069MISO ) 与 ISO1042 ( https://www.ti.com/tool/ISO1042DWEVM )等隔离式 CAN 收发器 EVM 结合使用 来实现。  

    此外、在 LAUNCHXL-F280049C 或 LAUNCHXL-F280039C 等较新的器件上、BoosterPack 接头上有一些引脚具有 CAN_RX 和 CAN_TX 功能、可以与隔离式 CAN 收发器 EVM 直接连接。

    此致、

    彼得