This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:SyncSockRegs.SYNCSELECT.bit.SYNCOUT 是否无法从 ECAP 3获取值?

Guru**** 2549900 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210554/tms320f2800157-syncsocregs-syncselect-bit-syncout-can-it-not-get-value-from-ecap-3

器件型号:TMS320F2800157
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

大家好、

根据 TRM、ECAP3SYNCOUT 不会驱动 SyncSockRegs.SYNCSELECT.bit.SYNCOUT  信号。 您能确认相同之处吗?

此致、

Irene.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    允许我使用设计来验证这一点、在选择 F280015x 时查看 SysConfig 工具、我也可以为 EXTSYNCOUT 选择 ECAP3。 这可能是文献错误。 感谢您指出这一点。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    我使用 F280013x 进行了验证和交叉检查、F280013x 只有2个 eCAP。 但是、F280015x 器件上有3个 eCAP。 因此、这是文献中的错误、ECAP3SYNCOUT 实际上的确会驱动 SYNCOUT 信号。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的确认。