This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280040-Q1:PWM 跳闸区域时序

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210863/tms320f280040-q1-pwm-trip-zone-timing

器件型号:TMS320F280040-Q1

您好!  

可编程控制故障区输入时序  

按照 数据表中的 PWM Hi-Z 特性、脉冲持续时间意味着什么?

在 ePWM 模块上触发故障条件是否需要时序?

如果是、则波形是不可理解的。

在下面的波形中、 看起来 PWM 在满足脉冲宽度之前被强制为高阻态。

此外、当 TZ 输入变为低电平时、延迟时间开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    TD (TZ-PWM)的延迟时间在"ePWM 开关特性"表中进行了介绍。 在该图中、当 TZ 为低电平时、延迟时间从 EPWMCLK 的第一个上升沿开始。 触发区输入时序要求表描述了最小脉冲宽度、用于确保无论 TZ 何时变为低电平、都能识别跳闸。 较短的脉冲宽度仍然可能会触发跳闸、具体取决于跳闸信号何时变为低电平的时间、但在所有情况下都不会触发跳闸、这就是数据表指出跳闸需要满足脉冲宽度要求、才能在100%的时间内正常工作的原因。