This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:看门狗的类型

Guru**** 2918030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210781/tms320f280041c-types-of-watchdogs

器件型号:TMS320F280041C

您好!

在 SPRUID8D 的第26页(第5.1.2节)中、它介绍了不同类型的看门狗(程序顺序、窗口操作或问答)。  TI 站点或其他地方是否有任何相关的文档讨论了这些类型并提供了实现示例?  我了解窗口式看门狗、但不完全了解程序序列或问答版本的详细信息。  寻找对优点/缺点的讨论以及每种优点/缺点的最佳实践示例。

感谢您的帮助- Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce:   

                   下面是两个链接、它们会使问答看门狗有所暴露:

     

    www.ti.com/lit/SLVSDJ1

    www.ti.com/lit/SLVA831

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    如以下配套器件的数据表所述、程序序列(即 CPU 是否能够正确获取和执行指令)监测可在与外部电源管理 IC 连接的 SPI 总线上实施为"问答模式"接口。

    https://www.ti.com/product/TPS65381A-Q1

    这种看门狗方法被认为可以更好地覆盖 CPU 的完整性。

    有其他替代方法可通过连接能够检查的其他组件来确认 CPU 是否正常工作、PMIC 就是这种方法。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    --阿什什什