尊敬的 Champs:
这里是有关死区分辨率的一些问题
1.
在 TRM 中、它显示"就像使用 HRPWM 时的占空比限制一样、要使用高分辨率死区、DBRED 和 DBFED 值必须大于3。"
TRM 还提示"使用 DBREDHR 或 DBFEDHR 时、DBRED 和/或 DBFED (对应于具有 高分辨率位移的边沿的寄存器)必须大于或等于7。"
如果我们要使用高分辨率死区、DBRED 和/或 DBFED 的值应大于多少? 3还是7?
2. 能否使用 F280025的高分辨率死区模块实现0-100ns 范围和1ns 精度的死区控制? 客户现在需要意识到这一点。 如果前一个问题的答案是7、根据我的理解、在0-70ns 范围内可实现的死区值仅为10ns、20ns、30ns。。。 因为只能使用 DBRED 和 DBFED。 我们有其他方法来实现 0-70ns 范围内的1ns 精度吗? 谢谢!
此致、
朱莉娅