This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:使用 LaunchXL-F28069和 BoostXL DRV8323RS 估算参数时的串行通信故障

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210582/launchxl-f28069m-serial-communication-failure-in-parameter-estimation-using-launchxl-f28069-and-boostxl-drv8323rs

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

我尝试使用 LaunchXL-F28069和 BoostXL DRV8323RS、使用 MATLAB Simulink 参数估算块进行参数估算。 但我在 MATLAB 中看到"串行通信失败"时出错。 但它在开环和闭环6步换向中很有效、但它将这个误差输入到参数估算中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将问题发布到 Mathworks 论坛、因为您使用的是  MATLAB 电机控制块。 谢谢!