This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:当 C2prog 支持 TMS320F2800137时

Guru**** 2768535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210633/tms320f2800137-when-c2prog-support-tms320f2800137

器件型号:TMS320F2800137

您好、专家:

当 C2prog 在 SCI?

还有一个关于 C2prog 的问题、我的客户希望为十六进制文件添加 CRC、 即 C2prog 会自动执行此操作并将 CRC 值编程到器件的闪存中?  

能够将 CRC 值的地址放置在闪存中吗?

功能- C2Prog 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    C2Prog 计划在4月底之前支持此器件-它们处于测试阶段。

    有关您的 CRC 问题、请通过 info@codeskin.com 直接与 Codeskin 联系。

    谢谢。此致、

    Vamsi