This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TMS320F28002x OTP LINKPOINTER 编程

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210709/tms320f280025-tms320f28002x-otp-linkpointer-programming

器件型号:TMS320F280025

尊敬的诸位:

我有一个问题 OTP 编程 响应 DSP

我已经了解过有关 OTP 编程的其他线程、但可能我找不到正确的线程。

我想这非常简单。  例如、我们来谈谈 BANK0_ZONE1 OTP。

我在 TRM 中读到过它 B0_Z1OTP_LINKPOINTER1 B0_ Z1OTP_LINKPOINTER2 B0_Z1OTP_LINKPOINTER3 存储器位置不受 ECC 保护。

问题如下:

一个很好的例子 FlashAPI 库 通过调用对这些位置进行编程  Fapi_issueProgrammingCommand()  最后一个参数应为:

1) 1) Fapi_DataOnly 或  

2) Fapi_AutoEccGeneration ?

注意:对于其他存储器位置的 ECC、我实际上是使用这种方法。

提前感谢您。

Federico.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    您可以使用上述任何模式。  闪存 API 在内部将链接指针位置的编程模式更改为 Fapi_DataOnly。

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢