This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:功率转换器应用中用于 OCP/OVP 的 CMPSS 与 ADC PPB

Guru**** 2306110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TIDA-010062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210362/tms320f280039c-cmpss-vs-adc-ppb-for-ocp-ovp-in-power-converter-application

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TIDA-010062

您好!

我正在学习直流/直流电源转换器应用的 TMS320F280039C。 根据手册、CMPSS 和 ADC PPB 似乎都能够为我的转换器实现过流或过压保护。 TIDA-010062演示板示例代码使用 CMPSS。 为什么在 ADC PPB 模块中使用比较器来取代 CMPSS?  

此致、

资威市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziwei,

    CMPSS 响应速度更快。 CMPSS 能够在输入变化的60ns 内跳闸 ePWM 或输出引脚。 相比之下、ADC 的 采样保持和转换至少需要250ns。 此外、CMPSS 在硬件中具有数字滤波和迟滞功能、可防止杂散跳闸。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ibukun,这回答了我的问题。