This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:温度传感器 OTP 值全部为0's.

Guru**** 2557590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210129/tms320f2800157-q1-temperature-sensor-otp-values-all-0-s

器件型号:TMS320F2800157-Q1

尊敬的 BU 专家:  

客户和我都测试了样片芯片(客户器件型号为 XF2800157QPMQ 7A-2CA9DE)、发现在调用"GetTemperatureC"来获取结温时、结果不正确。 我们最终发现它是由 ADC_EXT_REF_TSSLOPE 和 ADC_EXT_REF_TSOFFSET 引起的、其值均为零。  

//
// Defines
//

#define ADC_EXT_REF_TSSLOPE  (*(int16_t *)((uintptr_t)0x701C8)) //Slope of temperature sensor
#define ADC_EXT_REF_TSOFFSET (*(int16_t *)((uintptr_t)0x701C9)) //Temperature offset

#define ADC_INT_REF_TSSLOPE  (*(int16_t *)((uintptr_t)0x701CA))
#define ADC_INT_REF_TSOFFSET (*(int16_t *)((uintptr_t)0x701CB))

//
// GetTemperatureC - This function uses the reference data stored in OTP to
//                   convert the raw temperature sensor reading into degrees C
//
int16_t GetTemperatureC(uint16_t sensorSample)
{
    float32_t temp;
    temp = (float32_t)((tempSensor_scaleFactor / 2.5F) * sensorSample);

    //
    //Read the Slope and Offset from OTP
    //
    tempSensor_tempSlope = ADC_EXT_REF_TSSLOPE;
    tempSensor_tempOffset = ADC_EXT_REF_TSOFFSET;

    return((int16_t)((((int32_t)temp - tempSensor_tempOffset) * 4096) /
            tempSensor_tempSlope));

}

我想向您确认上述 OTP 地址是否正确、或者 TI 是否未能将 OTP 值刻录到此样片芯片器件型号中?  

此致、  

怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我还有另一个问题:当温度高于数据表中的最高温度时、器件本身是否具有锁定/断电保护机制? 或者这由应用负责?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    头文件中使用的 OTP 位置似乎不正确。  请让客户更换为以下行、然后重试温度传感器功能:

    #define ADC_EXT_REF_TSSLOPE  (*(int16_t *)((uintptr_t)0x710D3)) //Slope of temperature sensor
    #define ADC_EXT_REF_TSOFFSET (*(int16_t *)((uintptr_t)0x710D4)) //Temperature offset
    
    #define ADC_INT_REF_TSSLOPE  (*(int16_t *)((uintptr_t)0x710D5))
    #define ADC_INT_REF_TSOFFSET (*(int16_t *)((uintptr_t)0x710D6))
    

    对于第二个问题、应用必须处理过热情况、要么降低 CPU 速度以降低电流、要么以其他方式。  没有片上硬件可自动采取措施。

    此致!

    Matthew