This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:DRV 8312 PM 无传感器项目

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, TMS320F28069, DRV8412, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209836/tms320f28069-drv-8312-pm-sensorless-project

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: DRV8312StrikeDRV8412controlSUITE

我正在尝试在 DRV8312上通过 TMS320F28069运行 PM 无传感器项目、但遇到以下问题。

1、在项目级别1、当我在示波器上检查 PWM A、B 和 C 时、我在 DRV8312板上没有获得任何 PWM、但是、当我将 TMS320F28069安装在单独的集线站上时、我将获得 PWMB 和 C、但没有提供 PWM A (我在 PWM A 上也看到类似 PWM 的波形、但振幅非常低)

我无法得出任何结论、需要一些帮助来调试这个问题。

为了解决 DRV8312的任何问题、我已经成功运行了其他 BLDC 项目、现在所有的 PWM 和电机都在运行。

我尝试评估的一个解决方案是以下问题

1.我试图用其他一些模块代替 SW 中的 PWM A 的 PWM 模块、因为这需要进行哪些硬件更改?

2.当我打开 PM 无传感器项目时、我会在顶部看到一条注释、提到软件是为 DRV8412开发的、但项目文档中提到的都是 DRV8312

请引导我、以便我可以调试我的问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看  DRV8312电路板的用户指南、确保为电路板添加合适的电源、并正确设置电路板上的相关开关。

    Unknown 说:
    1. 我正在尝试用其他一些模块替换 SW 中的 PWM A 的 PWM 模块、因为需要进行哪些硬件更改?

    不必要。 您可以仅使用 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128\PM_Sensorless 中适用于此套件的示例。

    Unknown 说:
    2. 当我打开 PM 无传感器项目时、我会在顶部看到一条注释、提到软件是为 DRV8412开发的、但项目文档和所有文档都涉及 DRV8312 [/引号]

    看起来这两个示例共享了同一个文件、但没有更改注释。