This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335-Q1:请帮助评估在 TEST1和 TEST2引脚上放置电容器的风险

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209961/tms320f28335-q1-please-help-evaluate-the-risk-of-placing-capacitor-on-test1-and-test2-pins

器件型号:TMS320F28335-Q1

尊敬的 BU 专家:  

在客户原理图中、他们在 TEST1和 TEST2引脚之间放置了2个电容器(电容器值为1uF (0805)+ 0.1uF (0603))。 该项目是大规模生产、但最近他们重新检查原理图并发现此错误、他们想知道发生此错误的风险。 请提供您的评论,谢谢。  

此致、  

怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

                   这些引脚仅用于某些测试模式。 因此、我们建议将它们保持未连接状态。 将电容器连接到这些引脚没有风险。 但是、它是不必要的、应以后删除。