请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335-Q1 尊敬的 BU 专家:
在客户原理图中、他们在 TEST1和 TEST2引脚之间放置了2个电容器(电容器值为1uF (0805)+ 0.1uF (0603))。 该项目是大规模生产、但最近他们重新检查原理图并发现此错误、他们想知道发生此错误的风险。 请提供您的评论,谢谢。
此致、
怎样的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 BU 专家:
在客户原理图中、他们在 TEST1和 TEST2引脚之间放置了2个电容器(电容器值为1uF (0805)+ 0.1uF (0603))。 该项目是大规模生产、但最近他们重新检查原理图并发现此错误、他们想知道发生此错误的风险。 请提供您的评论,谢谢。
此致、
怎样的