This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:XTAL 振荡器故障

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209168/tms320f280045-xtal-oscillator-failure

器件型号:TMS320F280045

我们越来越接近于根本问题。 我们发现、是 NMI (更具体地说是 PLL 的 NMI)导致了我们上一个帖子出现这种奇怪的行为 (TMS320F280045:ISR 跳转地址不正确)

振荡器显然出了问题。 很遗憾、我还没有找到导致此错误的是 DSP 还是晶体。 您能从随附的触发器图片中看到什么可能导致此错误吗? 在图中可以看到晶体在正常运行后300微秒内完全停止。

我们已 根据您的选型指南选择了晶振、直到上一篇文章发布后才发现任何问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    您能否提供一些有关故障的其他背景知识?

    1)这是在单个器件上还是在多个器件上看到的?

    2)有温度依赖性吗?

    3)这是时间零点问题还是使用了一段时间后?(我想从你最初的帖子这发生了一段时间后,但希望确保这里)。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    非常感谢您的支持。

    1)这是在单个器件上还是在多个器件上看到的?

    此错误本身已在多个汇编中发生。 然而,偶然看到,只有很少。

    2)有温度依赖性吗?

    我们目前正在进行广泛的气候测试。 到目前为止、未发现温度和湿度之间存在相关性。

    3)这是时间零点问题还是使用了一段时间后?

    否、错误很少发生。 有时在打开电源后非常快(>10秒),有时仅在运行数小时或数天之后。 有趣的是、在大多数情况下、此错误发生在成组中、即当错误发生时、它会立即发生两到三倍以上。  这反过来表明存在温度依赖性。

    此致、 Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    如果这是已知的行为/原因、我将在内部收集更多信息。  我将有另一个回复通过 Tommorow US time。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    根据您提供的信息、我认为展示此行为的部件子集可能存在缺陷。  我将首先启动将这些器件的样片退回 TI 进行故障分析/确认的流程。  假设这一点已经得到确认、TI 质量团队可以提供有关缓解措施等的建议

    本页面: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html?keyMatch=RETURNS 详细介绍了基于器件采购位置的流程。  如果直接通过分销商购买器件、流程会与直接通过 TI 购买器件的流程稍有不同。  在任何一种情况下、都请参考此 E2E 文章以获得 TI 方面的任何批准、然后开始此流程。

    如果您对故障分析申请或故障分析申请流程还有其他问题、敬请告知。

    此致!

    Matthew