This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:无法检测 TMS320F280039C

Guru**** 2528020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208476/tms320f280039c-tms320f280039c-can-not-be-detected

器件型号:TMS320F280039C

尊敬的 TI 团队:

在使用 F280039C 的过程中、我们发现连接 JTAG 仿真器后、主机上的 CCS12开发环境无法检测到0039C、并且出现以下错误消息。 但是、当同一个 JTAG 仿真器连接到我们基于 F280049的 PCBA 时、计算机可以检测到它。 您能否建议如何解决此问题? 将0039和0049连接到 CCS 开发环境有何区别? 非常感谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗杰斯、您好!  

    连接 F280039C 的过程应与连接 F280049的过程大致相同。 您需要在 CCS 中进行的唯一更改是目标配置、看起来您已经完成了此操作。  

    您以前是否能够连接到 F280039C 器件? 此外、您是否遵循数据表随附屏幕截图中的所有布局建议? 您的任何迹线是否长于15cm?

    如果您有机会连接示波器、您是否可以尝试如下所示探测 TDO (黄色)、TMS (紫色)、TCK (蓝色)和 TRST (绿色)? 下面的屏幕截图是使用 XDS100捕获的、它是在 TMS 的下降沿触发的单捕获。 您能否尝试相同操作、看看您的探测信号看起来是否相同?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的回复! 我已经用示波器测量了 TDI/TDO/TMS/TCK 信号、请看下面的屏幕截图、非常感谢!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗杰斯、您好!

    您以前是否能够连接到 F280039C 器件? 此外、您是否遵循数据表随附屏幕截图中的所有布局建议? 您的任何迹线是否长于15cm?

    您能否分享有关电路板布局的任何详细信息? 您还能否分享原理图的 JTAG 部分? 我已经向您发送了一个朋友请求、因此如果您愿意、您可以用私人消息发送这些详细信息。 如果示波器上的紫色信号是 TDO、则似乎器件正在移出位、但可能无法将信号驱动至全高电平和全低电平。

    此致、

    Ben Collier