This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02009:高压输入端电流互感器的用途

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02009, TIDM-02000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206402/tidm-02009-purpose-of-current-transformer-at-hv-input

器件型号:TIDM-02009
主题中讨论的其他器件: TIDM-02000

大家好、我正在研究 TIDM-02009的原理图。

1) 1)下图中电流互感器的用途是什么? 是用于保护、电流模式控制还是升压模式电流测量?



2) 2)将电流互感器(T8)置于变压器和钳位二极管之间的目的是什么(位置角度)? 它可以与 L2串联。  它用于 PCMC 操作、但其电感不能通过二极管进行钳位。
3) 3)该位置是否也需要电流互 感器以实现升压工作模式? 升压操作是否也需要它? (下图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、和之前的回答一样、在我回复您之前、请让我仔细检查一下硬件设计人员的工作情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan、您好、 请对您的问题回答1)~ 3):

    问题1):  电流互感器的用途是进行 PCMC 电流检测和控制、其中包含保护功能。 硬件设计支持升压气氛、但相应的软件尚未包含在解决方案中。

    问题2)和3):电路保留用于其他/未来功能考虑、在本设计中为冗余。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    1)我认为 T8用于 PCMC、因为它与变压器串联、通过这种方式实现了磁通平衡。 您能再次回答吗?

    2)您能给我写一下 ADC 端口和对应于 CS3和 Ipri 的信号的名称吗? 我将以这种方式遵循代码。

    (Ipri 由 CT1和 CT2生成。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan、

    1) 1提供了电感器电流的整流版本、这将使 PCMC 实现更简单。 有关如何在 C2000上使用 CMPSS 在 PSFB 上实现 PCMC 的详细信息、请参阅 TIDM-02000的设计指南。

    2) 2) PCMC 是通过 CMPSS 实现的、而不是通过 ADC 读取。

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han、感谢您提供清晰的答案。

    1) T1正在提供电感器电流的整流版本,这将使 PCMC 的实施更加简单。 有关如何在 C2000上使用 CMPSS 在 PSFB 上实施 PCMC 的详细信息、请参阅 TIDM-02000的设计指南。

    Q1.1)是的、T1提供了初级变压器电流的整流版本、这也意味着输出电感器电流。 但是、T8也可以处理同一问题。 它靠近变压器、可以实现更好的性能、并修复电源开关处的失配问题。 那么、使用 T1而不使用 T8有哪些好处呢?

    Q1.2) TIDM-02000还具有可选的 CB 电容器、如果 PCMC 实现磁通平衡、为何我仍需要 CB?

    2) PCMC 是通过 CMPSS 实现的,而不是通过 ADC 读取实现的。

    Q2)是的、但它连接到 ADC 端口并在所用的模块和内部比较器内部进行旁路。 我需要遵循软件、但我无法遵循它 、因为我无法遵循信号名称。   您能否给我写一下 ADC 端口以及对应于 CS3和 Ipri 的信号名称? 我将以这种方式遵循代码。(Ipri 由 CT1和 CT2生成。)

    2)将电流互感器(T8)置于变压器和钳位二极管之间的目的是什么(位置角度)? 它可以与 L2串联。  它用于 PCMC 操作、但其电感不能通过二极管进行钳位。
    3) 3)该位置是否也需要电流互 感器以实现升压工作模式? 升压操作是否也需要它? (下图)

    我也以这些方式重复我的问题。 如果答案相同、则可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokhan:

    感谢您的跟进。 请查看我的评论如下。

    Q1.1)当然您也可以使用 T8、我们当时就是做出设计选择的。

    Q1.2)不需要 CB、并且它在 PCMC 测试期间被绕过。 只有在进行平均电流模式控制时才需要该值。

    Q2) 4)确保将 Ipri 信号连接到 HSEC 引脚25 --> MCU 焊球 T4 --> ADCIN14和 CMPIN4P。 谢谢。

    2)由于我们不打算在 PCMC 中使用 T8,因此我们在这方面没有考虑到这一点。 如果您要为 PCMC 使用 CT 与电感器串联、可以将其放置在二极管的左侧。

    3) 3)对于升压模式操作、它仅用于对某些线路电容器进行预充电、而不用于高功率或长周期运行。 我们目前在公开发布的版本 TIDM-02009上不提供此模式的软件支持。 您可以参考 TIDM-02000、获取有关使用中心抽头辅助反向模式运行的参考信息。 如果您在反向操作方面需要进一步的支持、请联系您当地的 TI 现场支持团队以请求支持。 谢谢。

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢你的帮助。