This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在哪里可以找到基于 FPU64单元和放大器的滤波示例;实际的 ADC 输入?

Guru**** 2594300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208997/tms320f28388d-where-can-i-find-filtering-example-that-based-fpu64-unit-real-adc-inputs

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

C2000Ware 中是否包含 fir_f64示例、是可针对实际 ADC 输入操作的完整示例?
>> C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\libraries\dsp\fpu\c28\examples\filter\firif_f64

*从 CCS 导入示例后,将 USE_REAL_ADC_INPUT 更改为"1U"
*在构建示例时,会发生错误。

在项目中找不到用于 ADC 初始化的 ADC_setVREF ()函数、ADC_reference_internal 和 ADC_reference_3_3V 关键字,而且 dsp_examples_main.c 文件中使用的 GPIO_0_EPWM1_A 和 GPIO_2_EPWM2_A 关键字也与 pin_map.h 中定义的关键字不同,因此需要修改 GPIO_0_EPWM2A 和 GPIO_2_EPWM2A。

我认为它似乎包含在 C2000Ware 中、而示例的构建和正常执行尚未得到确认。

在哪里可以找到基于 FPU64单元和实际 ADC 输入的滤波示例?

谢谢。此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将把您的问题转发给 FPU 专家。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sang-il:

    到目前为止、这是我们提供的唯一一个将滤波库与真实 ADC 结合使用的示例。 我会确保记下 您提到的错误并加以解决。 目前、我将尝试帮助您修复项目中的错误:

    • ADC_setVREF 函数未用于 F2838x 器件、因为根据器件手册(请参阅 ADC 一章)、该函数似乎仅使用外部 VREFHI、因此您可以将这些行注释掉。
    • 这个特定示例中使用的 GPIO 宏似乎仅适用于 某些器件、因为有些宏与 F28004x 或 F28002x 等下划线一起使用(最好使用宏) 编码器 之间的内部通信、因为如果包含 pin_map_legacy.h 文件、则会使用此功能、这会延伸到其他器件)。
    •  flagInputReady 和 sampleIndex 变量需要在 dsp_examples_setup.h 文件中进行全局声明(当前作为"extern volatile uint16_t flagInputReady"和"volatile uint16_t sampleIndex;"存在、因此需要在使用该变量的任何位置进行声明)。
    • dsp_examples_setup.c 的第31行需要使用"use_real_adc_input"宏命令、而不是 ADC_input 名称。

    进行这些更改后、应会编译工程。 同样、我会记录这些示例、并告知软件团队他们需要更新此示例。 如果您在此示例中还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Omer Amir、

    我将根据您的回答构建一个示例。
    希望此问题将在下一次 C2000Ware 更新中得到解决。

    谢谢。此致、
    Sang-il