This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:DriveLib

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209430/tms320f28386d-drivelib

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

一个 questiom: TI 提供的 Drivelib,例如 C2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2838x\driverlib

它是否满足 ISO26262 ASILB 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、DriverLib 不符合功能安全标准。

    惠特尼