This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:无法生成 Motor Control SDK 通用工程

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209435/launchxl-f280025c-motor-control-sdk-universal-project-can-not-build

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

您好、TI

我想做一件事,但我不能做。

没有 HALL_setAngleDelta_rad 函数。

此外、我无法启用 CPU 计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预定义列表与手动不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是个错误。 我们在此文件中忘记删除此函数、我们将在下一个版本中进行修复。

    您可以删除此函数,并 直接更改 Hall.c 文件中 HALL_setParams()中的参数。