This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:SFRA-GUI 连接问题

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204910/launchxl-f28379d-sfra-gui-connection-issue

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRATMDSCNCD28379DTIDM-1000

您好 E2E 专家。

你好。

我们尝试将 SFRA 应用程序与 LaunchXL-F28379D 配合使用、但连接 SFRA-GUI 时遇到问题。 我们已经将 TI 提供的示例代码下载到 MCU 上、但问题仍然存在。 我们在 E2E 表单上发布了有关该问题的问题、但所有解决方案都不能为我们提供帮助。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您遇到的问题? 请查阅一些屏幕截图和错误信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing:

    你好。

    下面是一个屏幕截图

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    您能否让客户检查 SCI 端口以查看其是否设置正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing:

    你好。

    是的、根据 launchXL-F28379D、所选的 SCI 端口为 RX 43和 TX 42。附加了 SFRA 设置代码、供您参考。

    e2e.ti.com/.../sfra.txt

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否可以 在扩展坞上使用 TMDSCNCD28379D 并参考 TIDM-1000中的软件和硬件连接?  感觉最好使用基本机箱、在同一芯片上验证连接。

    完成后、他们可以 使用 Launchpad +客户的代码检查有什么问题(如果有)。