This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209585/launchxl-f28379d-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我在多个 LaunchPad 上遇到以下错误。

一旦我看到错误代码2131、就完全无法使用 Launchpad。

我已经尝试过下电上电、复位按钮、拔下和插入 USB。 没有任何效果。 我可以使用 xds100serial.exe 来检测器件、但尝试启动调试会话一直失败、错误代码为2131。

请告诉我、这是否可以解决。

此致、

拉什米塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rashmitha:

    您是否可以尝试将器件置于等待引导模式、然后尝试连接? 下面是 Launchpad 用户指南和 F2837xD 技术参考手册中的一些表格。  

    此外、如果您 使用目标配置文件中的"Test Connection"按钮、输出日志会表示什么?  

    此致、

    Ben Collier