This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:SFRA 演示

Guru**** 2540460 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208622/tms320f280039c-sfra-demo

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SFRA

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

用户要求 TI 通过一个适用于 SFRA 的简单 EVM 提供一个简单的演示。

我们是否有可以显示此情况的低压 EVM?

您现在建议将哪个套件用于 SFRA 演示?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家在星期五之前不在办公室。 请预计周五之前回复。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    https://www.ti.com/tool/TIDM-DC-DC-BUCK 应该是研究 SFRA 的良好低压案例。

    硬件和 LaunchPad 可在 TI.com 上购买。

    谢谢。