This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:在最新的 CCS 中仍提供仿真器

Guru**** 2930890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209551/tms320f2812-is-simulator-still-available-in-latest-ccs

您好、专家!

在我的一个程序中、我们将 F2812与编译器版本5.1.3和 CCS 版本3.3配合使用。

我们正在使用 CCS3.3中提供的仿真器功能进行单元测试。 我想知道最新的 CCS 是否仍提供该套件。

在 Windows 10中使用 CCS V3.3时遇到兼容性问题、但无法正常工作。

此致、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我们正在使用 CCS3.3中提供的仿真器功能进行单元测试。 我想知道它是否在最新的 CCS 中仍然可用。

    不是。 支持任何形式的仿真器的最后一个 CCS 版本是 CCS 5.5。 我相信其中有一个 F283x CPU 仿真器-这是唯一一个基于 C2000的仿真器

    Unknown 说:
    在 Windows 10中使用 CCS V3.3时遇到了兼容性问题并且无法正常工作。

    则有可能使其正常工作。 但请注意、不能保证:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJFNkk2jUAyMIAplYIu0cg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    小标题