This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何在0039Cc 例程中使用 PMBus

Guru**** 2533310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208184/tms320f280039c-how-to-use-pmbus-in-0039cc-routine

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

客户想问、如果他想在0039c 例程中添加 PMBus 功能、应该怎么做。

0039C 上有 PMBus 的 CTRL、ALERT、SCL、SDA 等 是否可以将这些脚从连接的 PC 中拔出并使用 Fusion Studio Onilne 的 GUI?  

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    Fusion Studio 在线工具仅支持以下显示的 UCD 器件。 它不支持 C2000系列器件。

    对于 C2000器件、您是否已查看中提供的28003x_PMBus_target、28003x_PMBus_controller 示例 \libraries\communications\PMBus\c28\examples

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    有四个例程、它们之间有什么区别? 我抬头看着我,脸上还挂着疑惑。

    如果我希望能够监测输入输出和电压电流等的温度、以及 Fusion Studio Online 界面、并将电压值调整到所需的输出、则应该使用哪个例程?  

    C2000器件是否有专用的 GUI?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    很遗憾、C2000器件没有专用的 GUI。

    PMBus 通信堆栈示例仅展示了如何实现不同的 PMBus 协议。 其中没有显示如何监测电压、电流或温度的代码。 这是我们没有的适当系统级用例示例。

    此致、

    Manoj