This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:ENABLE 'C2000 Hex Utility',编译失败

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1205400/tms320f28035-enable-c2000-hex-utility-compilation-failure

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

****构建项目 KADD008U2 ****的配置调试

"D:\\ti\\ccs1220\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16 all -O

gmake[1]:'KADD008_U2.out'是最新的。
生成文件:"../CMD/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd
生成文件:"../CMD/F28035.cmd
生成文件:"../LIB/SFO_TI_Build_V6.lib
生成文件:"../LIB/rts2800_ml.lib
调用:C2000链接器
调用:C2000链接器
调用:C2000链接器
调用:C2000链接器
"d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g --diag_wrap =off --display_error_number --issue_remark_remark --quiet --abi=coffabi --asm_directory="E /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include /CMD/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd:
"d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g --diag_wrap =off --display_error_number --issue_remark_remark --quiet --abi=coffabi --asm_directory="E /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include /CMD/F28035.cmd:
"d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g /LIB/Debug/KADD008_U2.map --diag_wrap=off --display_error_number --issue_remark_remark --quiet --abi=coffabi --asm_directory="E /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include /LIB/SFO_TI_Build_V6.lib:
"d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g /LIB/Debug/KADD008_U2.map --diag_wrap=off --display_error_number --issue_remark_remark --quiet --abi=coffabi --asm_directory="E /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include /LIB/rts2800_ml.lib:
备注#10209-D:自动 RTS 选择:链接到索引库"libc.a"

>>编译失败
CMD/subdir_rules.mk:9:目标"CMD/DSP2803x_Headers_nonBIOS.out"的配方失败
警告#10211-D:无法将归档文件 D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib/libc.a 解析为兼容库,因为未遇到任何输入文件
致命错误#10009:没有输入文件
gmake[1]:***[CMD/DSP2803x_Headers_nonBIOS.out]错误1
备注#10209-D:自动 RTS 选择:链接到索引库"libc.a"

>>编译失败
lib/subdir_rules.mk:9:目标"LIB/SFO_TI_BUILD_V6.OUT"的配方失败
警告#10211-D:无法将归档文件 D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib/libc.a 解析为兼容库,因为未遇到任何输入文件
致命错误#10009:没有输入文件
"../CMD/F28035.cmd ",第125行:警告#10068-D:没有匹配部分
"../CMD/F28035.cmd ",第128行:警告#10068-D:没有匹配的部分

第一个引用了未定义的
符号的输入
---------------- ----------------
_main D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib/rts2800_ml.lib

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"CMD/F28035.out"
gmake[1]:***[LIB/SFO_TI_BUILD_V6.OUT]错误1

>>编译失败
CMD/subdir_rules.mk:16:目标"CMD/F28035.out"的配方失败
gmake[1]:***[CMD/F28035.out]错误1.

>>编译失败
lib/subdir_rules.mk:16:目标"lib/rts2800_ml.out"的配方失败
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".text"
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".cinit"
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".reset"
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".ebss"

第一个引用了未定义的
符号的输入
---------------- ----------------
_main ../LIB/rts2800_ml.lib

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
致命错误#6001:无法打开文件".../LIB/Debug/KADD008_U2.map ":没有这样的文件或目录
gmake[1]:***[LIB/rts2800_ml.out]错误1
gmake[1]:目标"辅助输出"由于错误而没有重新生成。
Makefile: 182:用于目标'all'的食谱失败
gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不使用 hex2000、那么错误是否会消失? 您似乎遇到了编译错误、对吗?

    这是您的自定义工程还是 C2000Ware SDK 示例?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、禁用 C2000十六进制、 编译成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由 CCS3.3导入的项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发送 C2000十六进制实用程序的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十六进制实用程序不应对主工程编译产生任何影响。 它本质上是一个在主编译完成后执行的编译后处理步骤。

    在失败的构建中遇到链接器错误、在查找相应的 RTS 库时会出现问题

    您是否还能提供成功构建的完整构建输出?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ****构建项目 KADD008U2 ****的配置调试

    "D:\\ti\\ccs1220\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16 all -O

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_CSMPasswords.asm
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_CSMPasswords.asm
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_CSMPasswords.asm "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_CodeStartBranch.asm
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_CodeStartBranch.asm
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_CodeStartBranch.asm "

    生成文件:"../SOURCE/DSP2803x_Comp.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP2803x_Comp.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP2803x_Comp.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_InitPeripherals.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_InitPeripherals.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_InitPeripherals.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP2803x_Spi.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP2803x_Spi.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP2803x_Spi.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_Adc.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_Adc.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_Adc.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_EPwm.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_EPwm.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_EPwm.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_CpuTimers.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_CpuTimers.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_CpuTimers.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_DefaultIsr.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_DefaultIsr.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_DefaultIsr.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_Gpio.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_Gpio.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_Gpio.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_ECan.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_ECan.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_ECan.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_I2C.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_I2C.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_I2C.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_MemCopy.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_MemCopy.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_MemCopy.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_PieCtrl.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_PieCtrl.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_PieCtrl.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_GlobalVariableDefs.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_GlobalVariableDefs.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_GlobalVariableDefs.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_PieVect.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.Uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_PieVect.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_PieVect.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_usDelay.asm
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.Uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_usDelay.asm
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_usDelay.asm "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_Sci.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_Sci.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_Sci.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_SysCtrl.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_SysCtrl.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_SysCtrl.c "

    生成文件:"../SOURCE/GBB_EntryVect.asm
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/GBB_EntryVect.asm
    已完成建设:"../SOURCE/GBB_EntryVect.asm "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_Isr.asm
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_Isr.asm
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_Isr.asm "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_Ecap.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_Ecap.c
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_Ecap.c "

    生成文件:"../SOURCE/GBB_main.C
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/GBB_main.C
    "...InstaSPINT"/SOURCE/GBB_main.C 第155行:警告#225-D:隐式声明函数"UDS_Init_handle"
    已完成建设:"../SOURCE/GBB_main.C "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_GlobalVarDef.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_GlobalVarDef.c
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_GlobalVarDef.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_ChargPortTemp.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_ChargPortTemp.c
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_ChargPortTemp.c "

    生成文件:"../SOURCE/GBB_CanDriver.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/GBB_CanDriver.c
    已完成建设:"../SOURCE/GBB_CanDriver.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_cal.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_cal.c
    "...TempLimit"/SOURCE/KADD008_U2_cal.c 第683行:警告#179-D:已声明变量"lq10TempLimit"、但从未引用
    "...>"/SOURCE/KADD008_U2_cal.c、第753行:备注#2142-D:有符号操作数和无符号操作数之间的比较
    "...DataTemp"/SOURCE/KADD008_U2_cal.c 第776行:警告#179-D:已声明变量"ubitfDataTemp"、但从未引用
    "...Current"/SOURCE/KADD008_U2_cal.c、第337行:警告#179-D:已声明函数"vVinLimCurrControl"、但从未引用
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_cal.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_SciApp.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_SciApp.c
    "../../SOURCE/KADD008_U2_SciApp.c "第390行:注释#2142-D:有符号和无符号操作数的比较
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_SciApp.c "

    生成文件:"../SOURCE/ISO15765_UDS.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/ISO15765_UDS.c
    ".../SOURCE/ISO15765_UDS.c ",第278行:警告#179-D:已声明变量"j"但从未引用
    ".../SOURCE/ISO15765_UDS.c ",第2079行:警告#190-D:枚举类型与另一类型混合
    "../../SOURCE/ISO15765_UDS.c "、第2092行:备注#2709-D:Declaration 隐藏变量"DtcCode"(在第1441行声明)
    ".../SOURCE/ISO15765_UDS.c "、第2156行:备注#880-D:从未引用过参数"type"
    ".../SOURCE/ISO15765_UDS.c ",第2385行:备注#880-D:从未引用过参数"Length"
    已完成建设:"../SOURCE/ISO15765_UDS.c "

    生成文件:"../SOURCE/GBB_epromdata.C
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/GBB_epromdata.C
    已完成建设:"../SOURCE/GBB_epromdata.C "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_CsrProt.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_CsrProt.c
    ".."/SOURCE/KADD008_U2_CsrProt.c、第734行:备注#880-D:从未引用过参数"v"
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_CsrProt.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_cancom.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_cancom.c
    "..MemNum"/SOURCE/KADD008_U2_cancom.c、第47行:警告#552-D:已设置变量"s_u16RdMemNum"、但从未使用
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_cancom.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_start.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_start.c
    "..Tmp"/SOURCE/KADD008_U2_start.c、第61行:警告#179-D:已声明变量"uiTmp"、但从未引用
    "..PFCCheckCnt"/SOURCE/KADD008_U2_start.c,第62行:警告#179-D:已声明变量"s_u16PFCuvCheckCnt",但从未引用
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_start.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_initial.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_initial.c
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_initial.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.Uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c
    "..DfaultChkCnt"/SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c、第219行:警告#552-D:已设置变量"s_u16DcFaultChkCnt"、但从未使用
    "..HWHVSDRestart"/SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c、第58行:警告#179-D:函数"vDcHWHVSDRestart"已声明、但从未引用
    "...FailChk"/SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c 第657行:警告#179-D:函数"vCanFailChk"已声明但从未引用
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_vAdcTreatment.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_vAdcTreatment.c
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_vAdcTreatment.c "

    生成目标:"KADD008U2.OUT"
    调用:C2000链接器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --diag_wrap =off --display_error_number rom_model -o "KADD008U2.OUT""."."."./SOURCE/DSP280x_Adc.obj /SOURCE/DSP280x_CpuTimers.obj /SOURCE/DSP280x_EPwm.obj /SOURCE/DSP280x_I2C.obj /SOURCE/DSP280x_PieCtrl.obj /SOURCE/DSP280x_SysCtrl.obj /SOURCE/GBB_EntryVect.obj /SOURCE/ISO15765_UDS.obj /SOURCE/KADD008_U2_Ecap.obj /SOURCE/KADD008_U2_SciApp.obj /SOURCE/KADD008_U2_initial.obj /SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.obj /LIB/2803x_FlashAPI_BootROMSymbols.lib "."."."./LIB/SFO_TI_Build_V6.lib "./CMD/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd "./SOURCE/KADD008_U2_start.obj "./SOURCE/KADD008_U2_cal.obj "./SOURCE/KADD008_U2_GlobalVarDef.obj "./SOURCE/KADD008_U2_ChargPortTemp.obj "./SOURCE/GBB_epromdata.obj "./SOURCE/DSP280x_usDelay.obj "./SOURCE/DSP280x_PieVect.obj "./SOURCE/DSP280x_InitPeripherals.obj "./SOURCE/DSP280x_GlobalVariableDefs.obj "./SOURCE/DSP280x_DefaultIsr.obj "./SOURCE/DSP280x_CSMPasswords.obj "./SOURCE/DSP2803x_Comp.obj ".""."".""."."."".".""".".""."."".".""."."."/LIB/rts2800_ml.lib "."."/CMD/F28035.cmd "."."/SOURCE/KADD008_U2_vAdcTreatment.obj "."."."/SOURCE/KADD008_U2_cancom.obj "."."/SOURCE/KADD008_U2_Isr.obj "."."."."/SOURCE/KADD008_U2_CsrProt.obj "."."."/SOURCE/GBB_main.obj "."."."."/SOURCE/GBB_CanDriver.obj "."."/SOURCE/DSP280x_Sci.obj "."."/SOURCE/DSP280x_MemCopy.obj "."."."."/SOURCE/DSP280x_Gpio.obj "."."."/SOURCE/DSP280x_ECan.obj "."."."/SOURCE/DSP280x_CodeStartBranch.obj "."."/SOURCE/DSP2803x_Spi.obj
    备注#16002-D:构建属性供应商部分 TI 在"E:/0.MCU_Code/00.CCS12/0.uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C.2_20221212/APP/KADD008U2/LIB/IQmath.lib"中缺失 ":无法确定兼容性
    备注#16002-D:构建属性供应商部分 TI 在"E:/0.MCU_Code/00.CCS12/0.uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C.2_20221212/APP/KADD008U2/LIB/IQmath.lib"中缺失 ":无法确定兼容性
    备注#16002-D:构建属性供应商部分 TI 在"E:/0.MCU_Code/00.CCS12/0.uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C.2_20221212/APP/KADD008U2/LIB/IQmath.lib"中缺失 ":无法确定兼容性
    完成构建目标:"KADD008U2.OUT"

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请提供失败的编译的完整编译输出(先清理、然后再修复)。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    以下是最新的构建输出:

    ****项目 DCDC 的配置调试构建****

    "D:\\ti\\ccs1220\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16 all -O

    gmake[1]:'dcc.out'为最新版本。
    生成辅助目标:"DCDC.hex"
    调用:C2000十六进制实用程序
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/hex2000 --exclude=csm_rsvd --exclud=csmpasswds --exclude=codestart --fill=0xFFFF --image --memwidth=16 --romwidth=16 --diag_wrap =off --intel -o "DCDC.hex""DCDC.out"
    Makefile:197:目标'CDC.hex'的食谱失败
    错误:-image 需要 ROMS 指令
    gmake[1]:***[DCDC.hex]错误1
    gmake[1]:目标"辅助输出"由于错误而没有重新生成。
    Makefile: 186:目标"全部"的食谱失败
    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ****项目 DCDC 的配置调试构建**

    此生成输出看起来是针对不同工程(DCDC 与  KADD008U2)的。

    请 在启用十六进制实用程序的情况下为 KADD008U2进行完整编译(编译失败)、并提供该输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我将与十六进制转换实用程序选项相关的其他问题拆分为新的线程、以便编译器团队解答。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ****构建项目 KADD008U2 ****的配置调试

    "D:\\ti\\ccs1220\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16 all -O

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_CSMPasswords.asm
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_CSMPasswords.asm
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_CSMPasswords.asm "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_CodeStartBranch.asm
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_CodeStartBranch.asm
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_CodeStartBranch.asm "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_DefaultIsr.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_DefaultIsr.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_DefaultIsr.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_Adc.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_Adc.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_Adc.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_CpuTimers.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_CpuTimers.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_CpuTimers.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP2803x_Spi.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP2803x_Spi.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP2803x_Spi.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_I2C.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_I2C.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_I2C.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP2803x_Comp.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP2803x_Comp.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP2803x_Comp.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_Gpio.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_Gpio.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_Gpio.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_ECan.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_ECan.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_ECan.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_EPwm.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_EPwm.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_EPwm.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_InitPeripherals.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_InitPeripherals.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_InitPeripherals.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_PieCtrl.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt -include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_PieCtrl.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_PieCtrl.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_GlobalVariableDefs.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_GlobalVariableDefs.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_GlobalVariableDefs.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_MemCopy.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_MemCopy.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_MemCopy.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_PieVect.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.Uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_PieVect.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_PieVect.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_Sci.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_Sci.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_Sci.c "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_usDelay.asm
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.Uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_usDelay.asm
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_usDelay.asm "

    生成文件:"../SOURCE/DSP280x_SysCtrl.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/DSP280x_SysCtrl.c
    已完成建设:"../SOURCE/DSP280x_SysCtrl.c "

    生成文件:"../SOURCE/GBB_EntryVect.asm
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/GBB_EntryVect.asm
    已完成建设:"../SOURCE/GBB_EntryVect.asm "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_Isr.asm
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_Isr.asm
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_Isr.asm "

    生成文件:"../SOURCE/GBB_CanDriver.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/GBB_CanDriver.c
    已完成建设:"../SOURCE/GBB_CanDriver.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_ChargPortTemp.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_ChargPortTemp.c
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_ChargPortTemp.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_Ecap.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_Ecap.c
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_Ecap.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_GlobalVarDef.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_GlobalVarDef.c
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_GlobalVarDef.c "

    生成文件:"../SOURCE/GBB_epromdata.C
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/GBB_epromdata.C
    已完成建设:"../SOURCE/GBB_epromdata.C "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_SciApp.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_SciApp.c
    "../../SOURCE/KADD008_U2_SciApp.c "第390行:注释#2142-D:有符号和无符号操作数的比较
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_SciApp.c "

    生成文件:"../SOURCE/GBB_main.C
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/GBB_main.C
    "...InstaSPINT"/SOURCE/GBB_main.C 第155行:警告#225-D:隐式声明函数"UDS_Init_handle"
    已完成建设:"../SOURCE/GBB_main.C "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_cal.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_cal.c
    "...TempLimit"/SOURCE/KADD008_U2_cal.c 第683行:警告#179-D:已声明变量"lq10TempLimit"、但从未引用
    "...>"/SOURCE/KADD008_U2_cal.c、第753行:备注#2142-D:有符号操作数和无符号操作数之间的比较
    "...DataTemp"/SOURCE/KADD008_U2_cal.c 第776行:警告#179-D:已声明变量"ubitfDataTemp"、但从未引用
    "...Current"/SOURCE/KADD008_U2_cal.c、第337行:警告#179-D:已声明函数"vVinLimCurrControl"、但从未引用
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_cal.c "

    生成文件:"../SOURCE/ISO15765_UDS.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/ISO15765_UDS.c
    ".../SOURCE/ISO15765_UDS.c ",第278行:警告#179-D:已声明变量"j"但从未引用
    ".../SOURCE/ISO15765_UDS.c ",第2079行:警告#190-D:枚举类型与另一类型混合
    "../../SOURCE/ISO15765_UDS.c "、第2092行:备注#2709-D:Declaration 隐藏变量"DtcCode"(在第1441行声明)
    ".../SOURCE/ISO15765_UDS.c "、第2156行:备注#880-D:从未引用过参数"type"
    ".../SOURCE/ISO15765_UDS.c ",第2385行:备注#880-D:从未引用过参数"Length"
    已完成建设:"../SOURCE/ISO15765_UDS.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_CsrProt.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UdS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_CsrProt.c
    ".."/SOURCE/KADD008_U2_CsrProt.c、第734行:备注#880-D:从未引用过参数"v"
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_CsrProt.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_cancom.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_cancom.c
    "..MemNum"/SOURCE/KADD008_U2_cancom.c、第47行:警告#552-D:已设置变量"s_u16RdMemNum"、但从未使用
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_cancom.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_initial.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_initial.c
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_initial.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_start.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_start.c
    "..Tmp"/SOURCE/KADD008_U2_start.c、第61行:警告#179-D:已声明变量"uiTmp"、但从未引用
    "..PFCCheckCnt"/SOURCE/KADD008_U2_start.c,第62行:警告#179-D:已声明变量"s_u16PFCuvCheckCnt",但从未引用
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_start.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_vAdcTreatment.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.UDS/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_vAdcTreatment.c
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_vAdcTreatment.c "

    生成文件:"../SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c
    调用:C2000编译器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --include_path="E:/0.mcu_Code/00.CCS12/0.Uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C./SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c
    "..DfaultChkCnt"/SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c、第219行:警告#552-D:已设置变量"s_u16DcFaultChkCnt"、但从未使用
    "..HWHVSDRestart"/SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c、第58行:警告#179-D:函数"vDcHWHVSDRestart"已声明、但从未引用
    "...FailChk"/SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c 第657行:警告#179-D:函数"vCanFailChk"已声明但从未引用
    已完成建设:"../SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.c "

    生成文件:"../CMD/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd
    生成文件:"../CMD/F28035.cmd
    生成目标:"KADD008U2.OUT"
    生成文件:"../LIB/SFO_TI_Build_V6.lib
    生成文件:"../LIB/rts2800_ml.lib
    调用:C2000链接器
    调用:C2000链接器
    调用:C2000链接器
    调用:C2000链接器
    调用:C2000链接器
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --diag_wrap =off --display_error_number rom_model -o "KADD008U2.out"."./LIB/SFO_TI_Build_V6.lib "."./SOURCE/DSP280x_EPwm.obj /SOURCE/DSP280x_I2C.obj /SOURCE/DSP280x_PieCtrl.obj /SOURCE/DSP280x_SysCtrl.obj /SOURCE/GBB_EntryVect.obj /SOURCE/ISO15765_UDS.obj /SOURCE/KADD008_U2_Ecap.obj /SOURCE/KADD008_U2_SciApp.obj /SOURCE/KADD008_U2_initial.obj /SOURCE/KADD008_U2_warnctrl.obj /LIB/2803x_FlashAPI_BootROMSymbols.lib "./CMD/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd "./SOURCE/KADD008_U2_start.obj "./SOURCE/KADD008_U2_cal.obj "./SOURCE/KADD008_U2_GlobalVarDef.obj "./SOURCE/DSP280x_CpuTimers.obj "./SOURCE/KADD008_U2_ChargPortTemp.obj "./SOURCE/GBB_epromdata.obj "./SOURCE/DSP280x_usDelay.obj "./SOURCE/DSP280x_Adc.obj "./SOURCE/DSP280x_PieVect.obj "./SOURCE/DSP280x_InitPeripherals.obj "./SOURCE/DSP280x_GlobalVariableDefs.obj "./SOURCE/DSP280x_DefaultIsr.obj "./SOURCE/DSP280x_CSMPasswords.obj ".""./SOURCE/DSP2803x_Comp.obj ""."".""."".".""."".".""."."/LIB/rts2800_ml.lib "."."/CMD/F28035.cmd "/SOURCE/KADD008_U2_vAdcTreatment.obj "."."/SOURCE/KADD008_U2_cancom.obj "."."/SOURCE/KADD008_U2_Isr.obj "."."/SOURCE/KADD008_U2_CsrProt.obj "."."."/SOURCE/GBB_main.obj "."."/SOURCE/GBB_CanDriver.obj ./SOURCE/DSP280x_Sci.obj "."/SOURCE/DSP280x_MemCopy.obj "."."/SOURCE/DSP280x_Gpio.obj ./SOURCE/DSP280x_ECan.obj ."."/SOURCE/DSP280x_CodeStartBranch.obj "."/SOURCE/DSP2803x_Spi.obj
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --diag_wrap =off --display_error_number /CMD/F28035.cmd
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --diag_wrap =off --display_error_number /CMD/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g /LIB/Debug/KADD008_U2.map --diag_wrap =off /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --display_error_number --issue_remark_remark_notes --quiet --abi=coffabi --asm_directory="E:/0.mcu_Code/00 /LIB/rts2800_ml.lib
    "d:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --advice:performance=all --define=_debug --define=large_model -g /LIB/Debug/KADD008_U2.map --diag_wrap =off /ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --display_error_number --issue_remark_remark_notes --quiet --abi=coffabi --asm_directory="E:/0.mcu_Code/00 /LIB/SFO_TI_Build_V6.lib

    >>编译失败

    >>编译失败
    CMD/subdir_rules.mk:16:目标"CMD/F28035.out"的配方失败

    第一个引用了未定义的
    符号的输入
    ---------------- ----------------
    _main E:/0.MCU_Code/00.CCS12/0.uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C.2_20221212/app/KADD008U2/LIB/rts2800_ml.lib

    错误#10234-D:未解析的符号仍存在
    错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"CMD/F28035.out"
    警告#10208-D:自动 RTS 选择:尝试自动链接到索引库"libc.a"失败;文件未找到
    致命错误#10009:没有输入文件
    gmake[1]:***[CMD/F28035.out]错误1.
    CMD/subdir_rules.mk:9:目标"CMD/DSP2803x_Headers_nonBIOS.out"的配方失败
    gmake[1]:***[CMD/DSP2803x_Headers_nonBIOS.out]错误1

    >>编译失败
    lib/subdir_rules.mk:16:目标"lib/rts2800_ml.out"的配方失败
    警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".text"
    警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".cinit"
    警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".reset"
    警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".ebss"

    第一个引用了未定义的
    符号的输入
    ---------------- ----------------
    _main ../LIB/rts2800_ml.lib

    错误#10234-D:未解析的符号仍存在
    致命错误#6001:无法打开文件".../LIB/Debug/KADD008_U2.map ":没有这样的文件或目录
    gmake[1]:***[LIB/rts2800_ml.out]错误1
    警告#10208-D:自动 RTS 选择:尝试自动链接到索引库"libc.a"失败;文件未找到
    致命错误#10009:没有输入文件

    >>编译失败
    lib/subdir_rules.mk:9:目标"LIB/SFO_TI_BUILD_V6.OUT"的配方失败
    gmake[1]:***[LIB/SFO_TI_BUILD_V6.OUT]错误1
    备注#16002-D:构建属性供应商部分 TI 在"E:/0.MCU_Code/00.CCS12/0.uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C.2_20221212/APP/KADD008U2/LIB/IQmath.lib"中缺失 ":无法确定兼容性
    备注#16002-D:构建属性供应商部分 TI 在"E:/0.MCU_Code/00.CCS12/0.uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C.2_20221212/APP/KADD008U2/LIB/IQmath.lib"中缺失 ":无法确定兼容性
    备注#16002-D:构建属性供应商部分 TI 在"E:/0.MCU_Code/00.CCS12/0.uds/0.KQ71/KQ71_UDS_V14.C.2_20221212/APP/KADD008U2/LIB/IQmath.lib"中缺失 ":无法确定兼容性
    完成构建目标:"KADD008U2.OUT"

    Makefile:181:目标'all'的食谱失败
    gmake[1]:目标"辅助输出"由于错误而没有重新生成。
    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在这里、CCS 显然有一些问题。 另一位用户报告了类似问题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208793/tms320f2809-enabling-c2000-hex-utility-corrupts-link-of-project/4560014#4560014

    正如我在上面的帖子中提到的、我自己无法重现此问题。 您能否提供我在上面的主题中提到的测试用例?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 抱歉、我无法提供测试用例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够从其他用户获得测试用例。  

    请在下面的链接中查看我对该用户的回复:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208793/tms320f2809-enabling-c2000-hex-utility-corrupts-link-of-project/4561553#4561553

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的另一个问题是您的项目是否也是导入到 CCS Eclipse 中的 CCS 3.x 项目?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,我通过创建一个新的 CCS Eclipse 工程解决了这个问题。