您好!
我在寻找与 ADC 校准相关的文档时、阅读了 TI.com 上的 spraad8a 文档。
本文档针对的是老一代28X 芯片、如 F280x 或 F281x。 如果针对 F2837x 和 F2838x 等最新28X 芯片的文档和示例可用、我想下载。
在哪里可以下载面向最新28X 芯片的 ADC 校准示例?
谢谢。此致、
Sang-il
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在寻找与 ADC 校准相关的文档时、阅读了 TI.com 上的 spraad8a 文档。
本文档针对的是老一代28X 芯片、如 F280x 或 F281x。 如果针对 F2837x 和 F2838x 等最新28X 芯片的文档和示例可用、我想下载。
在哪里可以下载面向最新28X 芯片的 ADC 校准示例?
谢谢。此致、
Sang-il
您好、Joseph:
我计划使用连接到所有 ADC-x 模块的 ADCIN14和 ADCIN15通道以及外部精密基准电压来校正其他 AD 输入通道的增益和偏移误差。
上一代28X 芯片的 ADC 校准示例由 asm 代码组成、而当前28X 芯片和上一代28X 芯片具有不同的 ADC 电路结构。 我想知道是否有一个用于最新28X 芯片的 ADC 校准示例或库。
谢谢。此致、
Sang-il
尊敬的 Sang-il:
F2838x 不支持增益校准。 没有可用的失调电压校准软件示例、但第20.11.1节(ADC 零失调电压校准)介绍了需要手动执行此操作时的步骤。 如图所示、在工厂测试期间校准 ADC 失调电压、并根据运行模式应用相应的失调电压(12位模式或16位模式)。 请注意、如果您手动执行校准、使用 driverlib 函数 ADC_setMode ()将强制 ADC 在调用函数 ADC_setOffsetTrim 时使用出厂偏移。
此致、
约瑟