This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在哪里可以下载面向最新28X 芯片的 ADC 校准示例?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1207677/tms320f28388d-where-can-i-download-an-adc-calibration-example-targeting-the-latest-28x-chip

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我在寻找与 ADC 校准相关的文档时、阅读了 TI.com 上的 spraad8a 文档。

本文档针对的是老一代28X 芯片、如 F280x 或 F281x。 如果针对 F2837x 和 F2838x 等最新28X 芯片的文档和示例可用、我想下载。

在哪里可以下载面向最新28X 芯片的 ADC 校准示例?

谢谢。此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang-il:

    是的、应用手册 spraad8a 适用于较旧的器件。  对于 F2837x 和 F2838x 器件、校准在工厂测试期间完成。  您是否计划在 F2837z/F2838x 上校准特定的 ADC 参数?

    此致、

    约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我计划使用连接到所有 ADC-x 模块的 ADCIN14和 ADCIN15通道以及外部精密基准电压来校正其他 AD 输入通道的增益和偏移误差。

    上一代28X 芯片的 ADC 校准示例由 asm 代码组成、而当前28X 芯片和上一代28X 芯片具有不同的 ADC 电路结构。 我想知道是否有一个用于最新28X 芯片的 ADC 校准示例或库。

    谢谢。此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang-il:

    F2838x 不支持增益校准。  没有可用的失调电压校准软件示例、但第20.11.1节(ADC 零失调电压校准)介绍了需要手动执行此操作时的步骤。  如图所示、在工厂测试期间校准 ADC 失调电压、并根据运行模式应用相应的失调电压(12位模式或16位模式)。  请注意、如果您手动执行校准、使用 driverlib 函数 ADC_setMode ()将强制 ADC 在调用函数 ADC_setOffsetTrim 时使用出厂偏移。

    此致、

    约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我已经检查了您提到的 ADC 零偏移校准部分的说明以及 ADC_setMode ()函数中 ROM 校准数据的加载。

    我是否应该这样做?
    * F2838x 已经过优化,可在出厂时获得最佳转换结果。
    *因此、无需根据 F2838x ADC 转换结果使用精密基准电压和反向函数进行校准。

    谢谢。此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang-il:

    没错。  零偏移校准已在工厂测试中进行优化、因此再次进行这种校准是多余的。

    此致、

    约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    祝你度过美好的一天!