This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:ADC 的开路/短路检测电路

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209135/tms320f28386d-opens-shorts-detection-circuit-for-adc

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

是否意味着对于我的项目中使用的每个 ADC、应执行此测试、然后切换到设计的模式。

而且每次上电复位时、该测试都应为启动测试、执行方式应与 HWBIST 测试类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的系统诊断和安全要求。 是的、典型情况是在启动阶段执行开路/短路检测以及 HWBIST 和其他故障诊断测试。

    C2000Ware 代码示例 adc_ex17_open_shorts_detection 提供了有关如何使用 ADC 开路/短路检测的详尽文档示例。

    此致、
    Ibukun