This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:同时写入多个 GPIO

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206721/tms320f28388d-writing-multiple-gpio-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我想知道我是否使用 driverlib 来写入 GPIO、如何同时写入多个 GPIO。

当我使用 bitfield 时、我可以执行类似操作      GpioDataRegs.GPADAT.all=0x8F7A;用于同时图解多个 GPIO。 但是,当使用 driverlib 时,似乎我只能使用 GPIO_WritePin ()来逐个执行此操作,这会浪费大量时间。

1. CPU 需要 多次调用 GPIO_WritePin ()

2.每个 GPIO_WritePin ()也需要大量的时间,因为它看起来像这样

空 GPIO_WritePin (UINT16 gpioNumber、UINT16 OutVal)

Volatile UINT32 *gpioDataReg;
UINT32引脚掩码;

gpioDataReg =(Volatile UINT32 *)&GpioDataRegs +(gpioNumber/32)* GPY_DATA_OFFSET;
pinMask = 1UL<<(gpioNumber % 32);

如果(outVal => 0)

gpioDataReg[GPYCLEAR]= pinMask;
}
方案

gpioDataReg[GPYSET]= pinMask;
}
}

谢谢

Yifu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifu:

    感谢您的提问。 您仍然可以使用"gpioDataReg[GPYCLEAR]"和"gpioDataReg[GPYSET]"直接写入寄存器、这将允许您同时写入多个寄存器。 您也可以直接执行如其他 GPIO driverlib 函数中所示的"HWREGH"写入和读取、以直接写入寄存器。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是否在 HWREGH 上有任何文档?我曾尝试在 TRM 中搜索但找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifu:

    请参阅使用 HWREGH 的 C2000Ware 示例、它是一个用于直接访问寄存器的硬件宏。 这并没有真正的解释、因为它基本上只是从寄存器中直接读取。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已查看 C2000ware 文件夹、但找不到名为 HWREGH 的示例。

    这是我检查的文件夹 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifu:

    没有名为 HWREGH 的示例。 但在 C2000Ware 中的任何位置(在所有 sci.h/c、GPIO.h/c 等[任何外设]中)、都会使用 HWREGH 宏。 请参阅所有这些文件以使用 HWREGH。

    此致、

    Vince