主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMS320F2810、TMS320F28377S
大家好、
你好。 我是代表客户发布此查询的。
我使用的是 LAUNCHXL-F280049C
让我们通过各种示例学到了很多
我的查询使用 LED 闪烁示例、创建了2 .c、即2个源文件、用于编程使2个 LED 闪烁、延迟为50us
如何构建这2个源文件?
只有1个包含 main (void)的源文件正在进行构建、而其他源文件未进行构建?
有哪些设置? 如何使用多个.c 或源文件构建项目?
我的查询非常简单
2.LED1闪烁时可以很好地工作
3.已复制与.c 文件相同的文件并修改为使 LED2闪烁
4.只要存在第一个.c 文件、它就不会进行编译
5.另外、在第一个.c 文件中添加了 LED2以使其闪烁、这也可以正常工作
6.我需要的是获取.c 的构建2文件或多个.c 文件、将其通过仅生产1 .out 文件构建到目标中
7.这是一个示例、我之所以尝试、是因为在我的旧工程中有几个.c 文件、并要求使用1个.out 文件进行构建。