This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:TMS320F280037

Guru**** 2880460 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F280037, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209377/tms320f280037-tms320f280037

器件型号:TMS320F280037
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

是否有工具允许 GPIO 多路复用器引脚的可视配置、以确保适合器件? 我过去使用过这种工具、但我不记得它是否是 TI 工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否在寻找 SysConfig Pin Mux 工具?: https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SysConfig 中、我开始了一个新设计、并尝试从下拉菜单中选择 TMS320F280037、但它未列出。 此工具的后续版本是否会使我误解我的选择?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000器件在 F28xxxx 下列出令人困惑;因此 TMS320F280037将具有 F28003x 的下拉列表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    您使用的是 CCS 版本和 C2000Ware SDK 是什么?

    推荐:

    • CCS 12.2
    • C2000Ware 4.03.00.00

    最好从空 SysConfig 工程开始。 该工具将正确设置项目属性。

    c:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f28003x/examples/empty_projects

    此致、Santosh